Adafruit 创客级Feather nRF52 Bluefruit开发板登陆贸泽
兼容Arduino的轻薄型BLE开发板,可穿戴设备的理想之选
2017 年 9 月 29 日 - 专注于新产品引入 (NPI) 与推动创新的领先分销商贸泽电子(Mouser
Electronics)即日起开售Adafruit的Feather
nRF52 Bluefruit。Feather nRF52
Bluefruit属于Adafruit的Feather系列,是一种独立的可堆叠开发板,兼容Arduino并采用低功耗蓝牙®技术,同时内置有USB和电池充电接口。使用强大的板载Nordic片上系统(SoC),工程师和创客可以直接在开发板上运行代码,而不需要外部微控制器,因此可以为各种物联网(IoT)、可穿戴设备、照明、MIDI音频及其他应用提高性能并降低能耗。
贸泽电子供应的Adafruit
Feather nRF52 Bluefruit在原来的nRF51 Bluefruit模块基础上进行了改进,其闪存、SRAM和性能是nRF51
Bluefruit的两倍,并新增了对Arduino集成开发平台(IDE)的本地支持。此款Feather搭载了Nordic nRF52 SoC,此SoC基于32位Arm® Cortex® M4F处理器,并配有512 KB闪存和64
KB RAM。此SoC的嵌入式2.4 GHz收发器提供最高4
dBm 的传输功率,在低功耗蓝牙模式下接收器灵敏度为-96 dBm。
此开发板具有一系列外设,包括19个通用输入和输出(GPIO)、8个模拟输入和 3 个4路输出PWM模块。内置的USB转串口转换器支持快速编程和调试,标准锂聚合物电池接口提供板载USB电池充电功能。51 × 23 × 8 mm的尺寸,仅5.7
克的重量使此开发板成为了名副其实的轻薄型无接头开发板,可与几乎所有不需要UART的Adafruit FeatherWings电路板搭配使用。
有关更多信息,敬请访问http://www.mouser.com/new/adafruit/adafruit-feather-nrf52-bluefruit-le/。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过600家生产商的400多万种产品。我们通过遍布全球的22个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球170个国家/地区,超过55万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Adafruit
Adafruit是一家成立于2005年的私营公司,主要业务是设计和制造开源电子硬件,其产品的设计和制造环节都在美国完成。该公司鼓励专业工程师和创客等设计人员使用其提供的各种电子产品和配件来设计创新产品。Adafruit提供别具一格的有趣DIY电子组件和套件,将日常物品作为高科技原型,非常适合教育和先进生产概念领域的应用。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com