Amphenol's New T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, Now Available at Mouser, Monitors Human and Pet Occupation of Parked Vehicles

Anuncio de nuevos productos

Comuníquese con nosotros


August 31, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor from Amphenol Advanced Sensors. The T6743-40K-E is a nondispersive infrared (NDIR) CO2 sensor that implements a single-channel diffusion sampling method for automotive heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applications, including automatic fresh air control and safety sensing for CO2 refrigerants. The CO2 sensor can also provide an important safety feature by monitoring parked vehicles and triggering an alarm if human or pet occupation is detected.

The Amphenol T6743-40K-E automotive CO2 sensor, now available at Mouser, can be used to detect in-cabin CO2 levels to prevent driver drowsiness. The device can also be used to reduce variations in heating and cooling in-cabin through demand control ventilation (DCV). Using Amphenol Advanced Sensors' CO2-based ventilation control, the air is continually monitored, and the influx of outside air is taken into account, eliminating the need for the air conditioning system to bring air in mechanically.

The automotive sensor features an operating temperature range of -40°C to +90°C. Each sensor is factory calibrated to measure CO2 levels up to 5,000 ppm. The T6743-40K-E sensors offer a 5s second sample rate in active mode and a 15s sample rate in low power mode. Along with the patented ABC Logic™ lifetime calibration warranty, its low power consumption, compact design and simple product integration make the T6743-40K-E an ideal gas-sensing solution.

To learn more about the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, visit https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/.

 

Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.

Acerca de Mouser

2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.

Acerca de Amphenol Advanced Sensors

2026 - Amphenol Advanced Sensors is a leading innovator in advanced sensing technologies and innovative embedded measurement solutions customized for regulatory and industry-driven applications, creating value by providing critical information for real-time data decisions. The company offers an extensive portfolio of sensing measurements, including temperature, pressure, humidity, CO2, and dust.

Amphenol Advanced Sensors — a company of industry-leading brands such as THERMOMETRICS, NovaSensor, and TELAIRE — offers industry-leading domain expertise, rapid customization, world-class manufacturing capability and lasting customer relationships to deliver the greatest value in cost of ownership to their customers in automotive, heavy equipment, medical device, industrial HVAC, and electronics markets.

Marcas

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.

Para obtener más información, comuníquese con:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente general de Marketing
+1 (817) 804-3833
Para consultas de prensa, comuníquese con:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Gerente, Comunicaciones Corporativas y Relaciones con los Medios
+1 (817) 804-7764