新版Arduino Uno WiFi Rev 2在贸泽开售
让物联网设计同时拥有Wi-Fi连接、传感器与安全性
2018年12月20日 - 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Arduino的Uno WiFi Rev 2板。Uno WiFi Rev2 是Arduino 第一款搭载AVR®的原生物联网 (IoT) 电路板,采用常见的Uno R3尺寸,其中集成了8位微控制器、Wi-Fi模块、传感器和硬件安全性。此全新电路板可满足持续增长的物联网市场对无线连接和低功耗的需求。
贸泽备货的Arduino Uno WiFi Rev 2采用Microchip
Technology全新的ATmega4809
megaAVR® 微控制器。ATmega4809拥有独立于内核的外设 (CIP) 和带参考电压的集成式高速模数转换器 (ADC),可快速转换模拟信号。此微控制器具有48kB闪存和6kB RAM,使此电路板的存储容量高于早期的Uno板, 而其三个UART允许与一个以上的射频模块通信。
Uno WiFi Rev 2具有集成TCP/IP 协议栈的u-blox
NINA-W13模块,可提供802.11b/g/n Wi-Fi 连接功能以用于访问Wi-Fi 网络或充当接入点。此板还能支持无线 (OTA) 编程,来传输Arduino草图或Wi-Fi固件。Microchip ECC608
CryptoAuthentication IC结合了硬件密钥存储与硬件加密加速度计来实现认证与加密协议,以确保此电路板的无线连接安全性。此电路板还拥有一些其他特性,包括板载调试、集成3轴加速度计和3轴陀螺仪的惯性测量单元 (IMU)、14个数字输入/输出引脚(6个PWM输出),以及6个模拟输入。
Arduino
Uno WiFi Rev2可简化部署需要Wi-Fi连接的设计,是建立物联网应用原型的理想之选,包括智能农业、智能家居、电机控制、自动化、可穿戴以及其他开源项目。
欲知更多信息,敬请访问www.mouser.com/arduino-uno-wifi-rev2。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的授权电子元器件分销商,专门致力于以高效的方式,向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过750家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的23个客户支持中心为客户提供贴心的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部的 7万平方米智能化仓库向全球220多个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Arduino
Arduino是一个开放源码电子原型平台,拥有灵活、易用的硬件和软件。Arduino专为设计师,工艺美术人员,业余 爱好者,以及对开发互动装置或互动式开发环境感兴趣的人而设的。Arduino可以接收来自各种传感器的输入信号从而检测出运行环境,并通过控制光源、电机以及其他驱动器来影响周围环境。Arduino可以独立运行,也可以与计算机上运行的软件进行通信。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com