Hirose IX Industrial系列I/O连接器在贸泽开售
面向工业4.0的10 Gbps Cat6A解决方案
2018年2月7日 - 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser
Electronics) 即日起开始备货Hirose
Electric Company的IX
Industrial系列I/O 连接器。尺寸小巧、坚固耐用以及高数据传输速率的特性,可推动工厂自动化、数据中心、安全系统、可编程逻辑控制器以及交通运输应用的发展。
贸泽备货的Hirose IX
Industrial系列 I/O连接器兼容IEC PAS 61076-3-124,其插头和插座均支持CAT5e和CAT6a电缆。IX Industrial系列拥有连续的360°防电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 保护,并支持高达10 Gbps的安全高速传输。
此款卡扣式I/O连接器具有正向金属锁扣,采用了预装载弹簧机制,能够发出清晰的咔哒声,并确保完全、牢固的插接。这些预装载的弹簧用于防止电缆被意外拔出,并能支持超过5,000次插拔操作,延长了使用寿命。此连接器所需要的安装面积仅为RJ45的四分之一,与同类卡扣式I/O连接器相比,可节省高达28%的空间。
插座尺寸较窄,特别适合需要在一个PCB上并排放置多个连接器的场合。插座壳体通过通孔焊脚安装在PCB上,以确保PCB插接牢固,防止电缆组件弯曲,进而保护SMT引线。单个插头壳体与线缆终端单元和电缆夹集成在一起,以防止电缆组件的连接部分受到电缆负载的影响。
IX Industrial系列
I/O连接器具有0.5A(所有引脚)、1A(任意两个引脚)以及2A(仅引脚1和引脚8)的额定电流,工作温度为-40℃至80℃,且额定电压为30V AC。
更多详情,敬请访问www.mouser.com/hirose-ix-industrial。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的一流授权半导体和电子元器件分销商,专门致力于以最快的方式,向设计工程师和采购人员提供业界顶尖制造商的最新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过700家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的22个客户支持中心为客户提供一流的服务,并通过位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的7万平方米仓库向全球170个国家/地区,超过60万家客户出货。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Hirose Electric
Company
Hirose Electric Company是一家专注于连接器的制造商,作为电子连接领域的先驱者已有 70 多年的历史。Hirose 凭借其真诚、谦逊、智慧的经营理念,始终保持着高质量、高效率,赢得了忠诚的客户群。Hirose 还致力于生产环保型的连接器,如同轴连接器、FFC/FPC 连接器、单排/双排连接器。
注册商标
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚洲区高级广告暨公关经理
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com