贸泽开售面向AI、VR和游戏的强大UDOO BOLT创客板
2019年11月15日 - 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货UDOO备受期待的BOLT创客板。UDOO BOLT将强大的处理和图片功能与机器智能和Arduino兼容性相结合,为游戏、虚拟现实 (VR)、媒体中心、机器人和人工智能 (AI) 等各种应用提供一个强大的开发平台。
贸泽电子供应的UDOO BOLT是一种便携式开源开发板,集成了AMD Ryzen™ Embedded V1000片上系统 (SoC) 和双核或四核CPU,以及一个AMD Radeon™ Vega移动GPU架构。BOLT创客板提供高达3.6 GHz的时钟速度,并采用AMD SenseMI Technology技术实现了智能化性能管理,运行速度非常快,足以支持AI、VR和高端游戏。此外,该板还可以驱动4个4K分辨率的屏幕,并支持HDR成像。该板的功率仅12-25W,并支持为PC开发的任何软件和操作系统,包括Windows和x64 Linux发行版。
UDOO BOLT提供丰富的外设和I/O,包括千兆以太网、外部Wi-Fi和蓝牙®、USB Type-C、HDMI、UART、I2C、SPI、三个Seeed Studio Grove接口以及Arduino兼容接头。该板还配有32 GB的嵌入式MultiMediaCard (eMMC) 存储器和M.2插槽,PCI-Express 4通道用于NVMe和SSD SATA模块。
有关详情,敬请访问www.mouser.cn/udoo-bolt-board。
贸泽电子拥有丰富的产品线与贴心的客户服务,积极引入新技术、新产品来满足设计工程师与采购人员的各种需求。我们库存有海量新型电子元器件,为客户的新一代设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家屡获殊荣的授权电子元器件分销商,专门致力于以高效的方式,向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销来自超过800家生产商的500多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心为客户提供贴心的服务。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
About UDOO
注册商标
UDOO是由满怀热情的创客、充满创意的学生以及设计师所组成的一个社区,他们具备互动式设计、嵌入式电子产品、传感器网络及认知科学方面的专业知识。UDOO还推出许多产品系列,通过简单易用的开源工具和最先进的支持技术,将好玩有趣的物理计算方法与大众分享。 更多信息,敬请访问: udoo.
贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
王嗣理 Ceres Wang
亚太区营销沟通总监
电话:+86 (21) 2219-4000 #4817
手机:+86 13918801405
Ceres.Wang@mouser.com